This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G14:闩锁抗扰度电流

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/758600/sn74lvc3g14-latch-up-immunity-current

器件型号:SN74LVC3G14

尊敬的专家:

我的客户希望采用 SN74LVC3G14、并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

什么是闩锁效应抑制电流?

通常、JESD78被指定为100mA。

该器件是否相同?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    数据表的特性部分提到了根据 JESD78 II 类标准、闩锁电流超过100mA

    如果您需要其他信息、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    感谢你的答复。

    我知道数据表中介绍了闩锁电流。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一