This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G74:热性能信息

Guru**** 2813665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/758032/sn74aup1g74-thermal-information

器件型号:SN74AUP1G74

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们想知道  

SN74AUP1G74DQER RJC/RJB/TC

SN74LVC2G125DCUR TC

请帮帮我。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    今天是 TI 假日。 我们将在返回办公室时提交此热申请。 由于假期的原因、我预计结果将在3到4周后返回。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shu、

    SN74LVC2G125DCUR 热敏值、单位为 oC/W

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)
    190.1
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)
    69.8.
    Result - Theta JB (标准数据表值)
    38.9
    结果- psi JT (标准数据表值)
    5.6.
    结果- psi JB (标准数据表值)
    68.5.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    实际上、我们想知道  

    SN74AUP1G74DQER RJC/RJB/TC

    SN74LVC2G125DCUR TC

    但您似乎只能共享 SN74LVC2G125DCUR 其他 热值。

    那么、您能帮我们再次检查一下吗?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    AUP1G74热性能尚不就绪、因此我共享了已准备就绪的 SN74LVC2g125DCU 器件热性能。
    TC 表示管壳温度? 我们仅指定150C 时的 Tjmax (绝对最大结温)、超过该值可能会出现可靠性问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    SN74AUP1G74DQE 热性能值低于 oC/W

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)
    271.3
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)
    145.6
    Result - Theta JB (标准数据表值)
    162.5
    结果- psi JT (标准数据表值)
    11.7.
    结果- psi JB (标准数据表值)
    161.9
    Result - Theta JC、底部(标准数据表值)
    不适用