This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC07A:引脚对地短路

Guru**** 2768745 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC07A, SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/758926/sn74lvc07a-pin-short-to-ground

器件型号:SN74LVC07A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G07

您好!

我的客户一直在使用 SN74LVC07A 转换3.3V 和5V 之间的信号。

2个信号是下面显示的 SCI 信号。 引脚3和 PIN2连接到光耦合器6N137。 引脚1和引脚4连接到 ARM。

其他信号如下所示。

器件的电路板故障率相当高、为0.5%。

我们已经对它们 进行了故障分析、QEM-CCR-1811-00777。

一个插座引脚4、10对地短路、2个插座引脚14对地短路。

那么、我想知道原理图是否良好?

如何检查下一步?

我们是否有更可靠的引脚对引脚替代器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    我将查找报告并查看结果。 至于您对稳健性的问题、LVC07应该非常稳健。 在器件的输入端使用滤波器可能会导致输入上升时间过慢、这可能会违反数据表规格并对器件造成更大的应力。 根据光耦合器(及其连接方式)的不同、它们也可能吸入大量电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    我在 U11C、D、F 器件上看到100nF 电容器。 正如迪伦建议的那样,不建议这样做。
    此外、我注意到、在 U20E、F 上、默认输入为低电平、但是输出具有高达5V 的上拉电阻、这将始终在静止时将电流灌入器件。
    器件开始板载故障的时间有多长?
    这是一个正在测试的新设计(可能是器件或设计问题)还是一个现在开始显示故障(表示器件问题)的旧设计
    电源引脚上是否有良好的旁路电容器?
    信号上是否有任何范围?
    电路板上是否有外部保护以防止 ESD?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦
    谢谢。
    但我没有看到任何规格显示上升时间应小于什么值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howard Zou、

    是的、本数据表在建议的工作条件下未提及它。 我将注意到这一点将会更新。

    您可以参阅数据表第5页中提到转换速率的 SN74LVC1G07 (单通道开漏缓冲器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howard、

    该问题的调试是否有任何进展?
    如果有任何其他信息、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、它们应该完全移除电容器还是将电容器减小到较低的值? 如果值较低、建议使用哪个参数。

    对于连接100nF 电容器的 KEY1、2、3信号、它连接到机械按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howard、

    我建议完全删除它们、以免降低输入转换速率。 这是正确的 QEM 编号吗? 我在系统中找不到它。