This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16244A-Q1:SN74LVC16244A-Q1

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16244A, SN74LVCH16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/759031/sn74lvc16244a-q1-sn74lvc16244a-q1

器件型号:SN74LVC16244A-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC16244ASN74LVCH16T245

一般问题:在尝试执行功率预算时、如果缓冲器能够在其输出上驱动+/-24mA、并且它是一个16位器件、即16通道 x 24mA = 384mA。  但是、如果每个 Vcca、Vccb 和 GND 的电流输出限制为100mA。

对于74LVC16244A、有两个 Vcca 电源引脚和两个 Vccb 引脚。  由于一次只能驱动一个方向、这是否意味着您只能为所有16个输出引脚获得100mA 的总驱动电流?  100mA / 16路输出= 6.25mA?

从功率预算的角度来看、我应该为器件分配100mA、而不是384mA?

感谢您的意见。

Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    sn74LVC16244A 器件可保证每个输出24mA。
    此器件具有8个接地引脚和4个 Vcc 电源、因此您仍处于器件的绝对最大额定值范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="ShreyasRao]Hi Randy、

    sn74LVC16244A 器件可保证每个输出24mA。
    此器件具有8个接地引脚和4个 Vcc 电源、因此您仍处于器件的绝对最大额定值范围内。

    [/报价]

    感谢你的答复。

    好的、我问了一个非常糟糕的问题。  我刚刚尝试使用这些论坛、并根据 sn74LVCH16T245器件的电流消耗进行了挑选。

    但同样的问题也适用于 sn74LVCH16T245。  该部件在 A 侧具有16个输出引脚、在 B 侧具有16个引脚、额定电流为+/-24mA、还具有2个 Vcca 引脚和2个 Vccb 引脚。

    但持续"流经每个 VCCA、VCCB 和 GND 的持续电流"的规格为+/-100mA。  16路输出 x 24mA、每路输出为384mA。  是整个器件的"流经每个 Vcc"连续电流为100mA、或为100mA x 2、因为 A 侧和 B 侧有两个 Vcc 引脚。

    如果我要进行功率预算、我是否使用100mA、200mA 或384mA?

    再次感谢、

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    您可以在16个输出端口的每个端口上以+/-24mA 的电流安全地操作器件。

    分布式 GND 引脚和 Vcc 引脚可以处理额定电流。

    您是否使用了此应用程序、还是仅用于功率预算计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ShreyasRao、

    此时、当将地址/数据线路驱动至存储器和 PAL 逻辑时、它将用于功率预算计算。  我尝试为功率预算提供合理的电流消耗。  显然、驱动这些线路不需要24mA 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    在大多数逻辑应用中(即 CMOS 器件之间的通信)、功率比功率依赖于直流电流更依赖于电容负载和工作频率。  动态功耗计算公式如下:

    P_DYNAMIC ~= P_瞬 态+ P_容 性负载

    其中:

    P_Transient = C_PD * V_CC^2 * freq * N_SW

    P_cap容 性负载= C_L * V_CC^2 * freq * N_SW

    本应用报告中提供了更多信息: CMOS 功耗和 CPD 计算

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Emrys Maier!  这完全回答了我的问题...