This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:CMD 信号异常

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS02612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/759127/txs02612-abnormal-cmd-signal

器件型号:TXS02612

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在调试 TXS02612以访问 TF 卡、并在 CMD 线路上发现异常的2级电压电平、似乎一个是1.8V、另一个是3.3V。 所有 TXS02612 电路板始终存在此问题

他们怀疑这个异常 CMD 信号已经导致他们产品的很小一部分无法从 TF 卡启动。他们测试了 TXS02612的所有其他5条数据/CLK 线、并且信号的质量都是清零的。

从数据表中、我们可以看到 CMD 可以在 开漏和 推挽 模式下工作、客户尝试添加上拉/下拉 电阻器、但这种现象始终如一...

下面是这种情况的波形和原理图、您能帮您回顾一下并提供一些建议吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、
    根据您提供的有限信息、我的猜测是 CLK 线路的负载电容大于70pF。

    在这种情况下、TXS 转换器中的单次触发没有足够的驱动强度使输出高于通道 nFET 的关断阈值、因此当单次触发关闭(仅几纳秒后)时、输出将与输入电压(~1.8V)匹配。 看起来脉冲可能会达到3.3V、但需要一段时间才能为负载上的寄生电容充电(请注意从~1.8V 电平到3.3V 电平的斜率)。

    假期结束后、我相信 TI 专家将为您提供意见。

    您可能想要添加一些有关负载的详细信息,然后屏幕上会显示通道的输入和输出(只是输出并不能真正告诉任何人有用的东西...)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bruce Li:

    TXS 内置有内部上拉电阻器、有助于进行转换。 数据表第4页中提到了上拉电阻器。
    它为40k 或4K、具体取决于信号分别变为高电平至低电平或低电平至高电平。

    在所示的原理图中、我看到所有 CMD 和数据线路上都有外部10k 上拉电阻器。 我建议将其从系统中删除。
    工作频率是多少? 根据数据表规格、该器件的额定频率高达60MHz (在额定负载条件下)。
    每条线路上都连接了 TVS 二极管 D6-D12。 这将增加影响开关的线路电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还会考虑移除串联的22 Ω 电阻器、以查看它是否可以改善开关响应。 串联电阻与 TVS 二极管输入电容相结合、可导致低通滤波器降低输出响应速度。
    如严格要求所示、请尽可能发送任何其他详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rogor 和 Shreyas:
    新年快乐! 非常感谢您对此案例的支持。 以下是更多信息和客户的进一步测试结果:
    1) 1)输入信号来自处理器- ZYNQ7000 (Xilinx)的 GPIO 直接
    2) TF 卡的通信频率为25M 和50M,在不同数据速率下的结果相似
    3)客户尝试移除 TVS、移除10K 上拉电阻器(也尝试更改为1K)、移除22 Ω 电阻器。 这将缩短上升时间,并且可以再次启动某些 TF 卡,但它们仍然可以看到 CMD 线路上的2电平电压电平,即模拟信号,就像以前一样。

    最重要的是、客户想知道 CMD 线路异常信号是否存在潜在风险?
    此外、他们仅在 CMD 线路上发现这种情况、其他5条数据/CLK 线路正常。 他们想要知道、
    CMD 线路和其他数据线路之间是否存在差异? 如果您能够进一步详细介绍 TXS02612内部 CMD 线路的结构和规格、我将不胜感激。 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    "最重要的是、客户想知道 CMD 线路异常信号是否存在潜在风险?"
    由于有无法引导的卡、这归因于 CMD 线路、因此这将被视为风险。

    正如预期的那样、CMD 线路的上升时间已经变得更快、但是由于存在不同的电压电平或干扰、我怀疑驱动器器件正在发送它们、而不是由于 TXS 器件本身。
    如果可能、请在相同的范围内发送输入 CMD 信号和输出 CMD 信号。
    如数据表第4页所示、CMD 和数据端口内部架构没有差异。