This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT162244A:SN74LVT162244ADGV 封装的热阻

Guru**** 2766925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/757459/sn74lvt162244a-thermal-resistance-for-the-sn74lvt162244adgv-package

器件型号:SN74LVT162244A

大家好、我正在寻找结至外壳、结至电路板的热阻以及最高结温。
请告诉我、您有任何疑问。
谢谢、
Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我们的热建模团队通常需要~2周的时间来恢复热性能。  由于假期,我预计将会接近4周--只是为了让你提前知道这将需要一段时间。

    我将提交有关标准热值的请求。

    此处说明了最高结温:

      

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    我们为您恢复了热性能:
    结果- Theta JA-High K (标准数据表值):68.4
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值):23.2
    Result - Theta JB (标准数据表值):30.8.
    结果- psi JT (标准数据表值):1.5
    结果- psi JB (标准数据表值):30.5