This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CD40106B:隐藏引脚

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/759004/tina-spice-cd40106b-hidden-pins

器件型号:CD40106B
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 SN74LVC1G17

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我需要对芯片的电力线进行一些操作、尤其是需要测量转换放大器。 但 VSS 和 VDD 是隐藏引脚。

如何为此芯片获取更新的 Spice 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vahe、

    基于 此 www.ti.com/.../toolssoftware ,我们目前没有此部件的任何 SPICE 模型。

    我将此帖子移至另一个论坛、该论坛可能会进一步帮助您处理您的请求。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vahe、

    如前所述、我们没有该器件的 SPICE 模型。
    您可以使用其他类似的施密特触发器件模型、例如 SN74LVC1G17
    www.ti.com/.../toolssoftware

    您还可以在此处找到所有可用的 TI 模型。
    webench.ti.com/.../