This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/759110/txb0108-txb0108

器件型号:TXB0108

您好!

 

有关 TXB0108PWR…的支持、我想询问您的支持

 

我想知道:

    1. 自动方向感应是否单独适用于8个位中的每个位? (例如、在一个方向上为3位、在另一个方向上为5位)
    1. 自动方向感应是否始终在操作过程中工作? 例如每个周期的替代方向开关、还是仅在上电后工作、并保持该方向以获得良好效果?

 

我很乐意立即得到解答…

 

非常感谢!

 

Yehoram 酒吧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有通道都是独立的。

    自动方向感应不是单独的组件、而是内部电路模拟属性的结果(如数据表所示)。 TXB 具有始终在两个方向上有效的输出驱动器、但具有相当高的阻抗、因此其他器件可以轻松覆盖电压电平。 当前未从外部驱动的任何引脚都是(弱)输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的参与、Clemens。
    Yehoram、
    您还可以参阅以下 TXB 上的应用手册:
    www.ti.com/.../scea043.pdf
    如果还有其他问题、请告知我们。