This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G99:XNOR 的逻辑功能不可用

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G99

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/757378/sn74lvc1g99-logic-function-of-xnor-not-available

器件型号:SN74LVC1G99

我的原理图  如上所示。当我更改 SN74LVC1G99引脚 C 和引脚 D 的输入逻辑时,PINY 始终输出低电平,我已经尝试过几次, 我不知道原因。我希望 TI 工程师能够帮助我解决问题,非常感谢。

我从 Mouser,购买了芯片 SN74LVC1G99 IC 图片、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    您的原理图是正确的--这意味着问题必须是系统中您没有显示的其它地方。 它可能会很简单、比如短路、也可能是更复杂的问题、例如 SN74LVC1G99的输出 ESD 损坏或该器件无法驱动的负载。

    我建议首先检查输入是否在示波器上实现您所期望的效果、并监控输出和电源、以查看运行期间是否有波动。

    接下来、我将开始仔细查看连接到布线或导线上具有错误信号的所有元件。

    如果您可以提供完整的原理图和布局、我可以尝试从此处查看任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、由于两天前出差、我没有及时回复您。
    因为我无法上传图片、所以我直接指示测试电路的连接模式。 IC 引脚1、2、3、4、5直接接地。 引脚6下拉并连接到开关、然后连接到电源(5V)。 引脚7作为输出点。 引脚8连接到电源(5V)。
    我使用示波器正确测量除输出点之外所有测试点的输入电压。
    当我更改 PIN6 (D)的逻辑时、输出点(Y)上没有逻辑变化。 此结果与我在数据手册中查询的真值表不同。
    我想知道原因。 我已经尝试过许多常见的测试方法。 所有输出点都没有逻辑输出。 我还更换了几个芯片。
    如果您测试的芯片没有问题、您可以将测试电路发送给我参考吗?
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    您可以在 e2e 上上传图像。 看到您的操作的一些示波器照片对我们非常有益。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    您是否尝试更换过其他器件(最好是另一个订单)、或者这是唯一经过测试的器件?