This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0302:TXB0302的驱动能力

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0302, SN74LVC2T45, 2N7001T, SN74AXC1T45, TXB0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/758571/txb0302-driving-ability-of-txb0302

器件型号:TXB0302
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2T452N7001TSN74AXC1T45TXB0102

我使用 TXB0302将1.8V (SIC)传输到3.3V (模块)以实现  DMIC 时钟、但我会产生失真、波形随附。

TXB0302的驱动能力是否太弱? 我只能看到一条语句 "TXB0302设计用于驱动高达50pF 的容性负载。" 数据表中。 但模块输入电容仅为5pF、输入电流为5mA。

我使用另一个电平转换器 74LVC_LVCH1T45规格几乎与 TXB0302 (TP、IO...)相同、但波形完美(黄色曲线为 DMIC_CLK0、红色曲线为 DMIC_DATA)。

1.我想知道什么会产生影响、以及如何 估算驾驶能力。  

TXB0302输出使用哪种结构的缓冲器、如果逆变器可以告诉我什么是 wl 值 MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 支持自动双向转换。 因此、它具有故意削弱的输出驱动器、以允许其他器件覆盖电压电平。

    如数据表中所示、其驱动强度仅为20 μA。

    单向转换器或 SN74LVC2T45等方向控制转换器具有高驱动强度的正常 CMOS 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在数据表中看不到驱动强度。您能告诉我在哪里找到它吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅具有列出的 IOH 和 IOL 电流规格的数据表(VOH 和 VOL)中的电气特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您还可以考虑使用2N7001T 或 SN74AXC1T45 (单通道单向转换器)实现3.3V <>1.8V 的信号电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ShreyasRao、

    μA 表(电气特性)将 IOH 和 IOL 显示为测试条件、但这是否意味着 TXB0302仅提供20 μ A 电流?
    我的期望是数据表告诉我 TXB0302可以提供的最大 IO 无失真。 在本例中、DMIC 模块要求5mA、但会发生失真。

    谢谢
    Gino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    μA 表可保证20 μ A 的压降。 如果您尝试消耗更多电流、压降可能会变得任意高。 (另请参阅图1中的电阻器。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gino、
    如 Clemens 所述、该器件的额定 VOH/Vol 为20uA。 超过20uA 时、无法保证数据表的电气规格。
    与使用 TXB0102 (具有4K 电阻器)相比、TXB0302中的1K 更低的串联电阻器可实现更高的 VOH 和更低的 VOL。
    AXC1T45或2N7001T 没有串联限流电阻器、因此可实现更高的驱动强度。