This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT541:SN74AHCT541PWR 过冲/下冲最大 raing

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/758870/sn74ahct541-sn74ahct541pwr-overshoot-undershoot-maximum-raiting

器件型号:SN74AHCT541

大家好、


用于"SN74AHCT541PWR"。
请 告诉我们 过冲和下冲的最大额定值吗?

我认为、
过冲 应为7V (数据表的额定值)
应该是下冲  
GND - 3.0V、tw = 10ns
GND - 1.5V、tw = 100ns
(TW:GND 上的宽度- 0.5V)

请推荐! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只要电流受到限制、绝对最大额定值就允许下冲。

    您的电路是否允许在输入引脚前放置一个电阻器? 否则、从接地端到引脚的外部(肖特基)二极管可以分流电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazusa、

    如果您谈论的是输入、则绝对最大值表中的 Vi (输入电压范围)规格是您应该查看的值。 如果是其输出、则绝对最大值表中的 Vo (输出电压范围)是您应该查看的值。