This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC14A:有关信号频率和上升时间的查询

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/758724/sn74lvc14a-inquiry-about-signal-frequency-and-rise-time

器件型号:SN74LVC14A

大家好、

我的客户将此部件用于 PWM 反相和 IO 信号反相。

信号频率可能高达100kHz、该器件是否可以使用该频率进行反相?

另一个问题:根据参数测量信息部分、有一个电压波形启用和禁用时间低电平和高电平启用。 您能帮助解释一下吗? 因为该部件没有 EN 引脚。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    该波形用于许多不同的器件、因此它可能具有不适用于此类所有器件的部分。 正如您所说的、由于您没有 OE 引脚、因此您可以忽略它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Dylan、

    感谢您对波形的回答。

    我还有一个关于频率的问题、如上所述。 如果信号大约为100kHz、 该部件是否可以执行反相工作?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些功能以 MHz 为单位进行测量;您的 kHz 不值得讨论。 ;-)