Other Parts Discussed in Thread: TXB0106
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/758093/txb0106-oe-levels
器件型号:TXB0106您好!
我计划在我的设计中使用 TXB0106在3.3V 和1.8V 之间进行电平转换。 根据数据表、我已经将3.3V 连接到 Vccb、将1.8V 连接到 Vcca、因为 Vccb > Vcca。 OE 信号以 Vcca 为基准、但我希望 OE 由3.3V 信号(来自 Vccb 侧)控制。 在数据表中、它确实指示 OE 信号上 VIH 的最大电压为5.5V、因此即使 OE 以1.8V 为基准、也可以安全地将其连接至3.3V?
谢谢
William