This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:支持比 TXB0108更高速度的替代器件

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXB0106, TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/758201/txb0108-alternative-device-to-support-higher-speed-than-txb0108

器件型号:TXB0108
Thread 中讨论的其他器件: TXB0106、 TXB0304

尊敬的团队:

我的客户将 TXB0108用于 SDIO 接口、他们面临通信问题。 所以他们正在寻找更高速度的替代解决方案、使用 TXB0108的目的是 SDIO 数据线需要隔离。  您能告诉我我们是否为我的客户提供了合适的器件吗? 要求如下所示。  

1.自动双向

SDIO 接口使用、时钟> 50MHz。  

ICCA+ICCB 与 TXB0108YZPR 没有很大的区别。 (省电)

封装尺寸 与 TXB0108YZPR 没有很大的差异。

5.3.3V 至3.3V。

6、最少6位。

此致、

Polly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Polly、
    今天是美国假日。 我们将在本周晚些时候与您再次联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TXB 的两侧未隔离(它是电平转换器、而不是隔离器)。

    "隔离"到底意味着什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Polly、

    时钟数据速率要求是什么? 您已经提到>50MHz,但您是否有任何特定的数字?
    我们的 TXB0106器件支持6个通道、100Mbps 3.3V、但采用 RGY 封装。 这是否起作用?

    要实现高达140Mbps 的更快数据速率、可以考虑使用 TXB0304。
    如果没有翻译要求、应用程序的用途是什么?