This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何找到替代 FXL4TD245的解决方案

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125, SN74AVC4T245, SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/758109/how-to-find-a-solution-to-replace-fxl4td245

主题中讨论的其他器件:SN74LV4T125、 SN74AVC4T245、 SN74AXC4T245

大家好、  

请帮我检查哪个器件适合替换 FXL4TD245。

SN74AVC4T245或 SN74LV4T125? 以及如何在 TI.com 上进行排序以获得合适的 TI 解决方案?

非常感谢!

www.onsemi.com/.../FXL4TD245-D.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有引脚兼容的器件。

    AVC4T245非常相似、但具有不同数量的 OE/DIRECTION 引脚。

    如果您的数据信号是单向的、并且电压在 L4T125的限制范围内、则该信号也可以正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以使用 TI.com 上的交叉参考工具查找最接近的匹配器件。
    www.ti.com/.../crossreferencesearch.tsp

    新发布的 SN74AXC4T245器件是您的另一个选择。