This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74V3690:RoHS 问题

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/757983/sn74v3690-rohs-question

器件型号:SN74V3690

 SN74V3690-6PEU 是否符合 RoHS 标准?

定义为 TBD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    今天是美国假日。 我们将在本周晚些时候与您再次联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    锡安

    "材料成分"显示符合 RoHS 标准的情况为"否"。

    我不确定原因、我可以验证我们团队中的大多数人何时从假日回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    锡安
    我能够发现更多信息。 我们的一个系统中存在需要纠正的错误。 此器件的正确状态符合 RoHS 标准。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水