This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在此模式下、SN74LVC2G74QDCURQ1是否会损坏、芯片内部是否存在输入限流电阻等保护环路。

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/758303/whether-the-sn74lvc2g74qdcurq1-will-be-damaged-in-this-mode-and-whether-there-is-a-protection-loop-such-as-an-input-current-limiting-resistor-inside-the-chip

SN74LVC2G74QDCURQ1电源电压5V、CLK 输入高电平6.3V、在此模式下芯片是否会损坏? 此外、芯片内部是否有输入电流限制电阻器等保护环路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    今天是美国假日。 我们将在本周晚些时候与您再次联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    绝对最大额定值允许6.5V 电压、因此器件不会损坏。

    建议的工作条件仅允许5.5V 电压、因此不能保证触发器实际使用该输入电压。 (在实践中、它可能会起作用。)

    输入和 VCC 之间没有 ESD 保护二极管、因此不会有电流流动、也不需要电阻器。