This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104输出不稳定

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/758227/txb0104-txb0104-output-unstable

器件型号:TXB0104

您好、先生:

我们遇到了 TI TXB0104问题、请帮助清除。

 

FI4的信号(3.3V)通过 TXB0104然后输出 FI_4 (5V),但 FI_4波形严重变形。 (如下所示)

 

请帮助清除此波形严重问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这看起来您电路的(寄生)电容过高(请参阅数据表的第8.3.3节)。

    如果您实际上不需要自动双向转换、请将 TXB 替换为单向或方向控制转换器。