This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT74:SN74HCT74PWT 的 PCB 封装

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/757861/sn74hct74-sn74hct74pwt-s-footprint-for-pcb

器件型号:SN74HCT74

您好、先生、

我想问一下 SN74HCT74PWT 的 PCB 封装。 在数据表中、第18页是实际 IC 的封装、而不是 PCB 的封装。
我的意思是 PCB 的封装尺寸如下图所示、位于第17页。
或者、SN74HCT74D 和 SN74HCT74PW 对于 PCB 的封装是否相同、这意味着下图也适用于 SN74HCT74PW?
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮、您好!
    D 和 PW 封装的尺寸不同。 它们具有不同的引脚间距和封装尺寸、所有这些都列在数据表中。

    我建议您使用 Ultra Librarian 软件直接下载所需的封装。 这些文件可从以下网址获得: www.ti.com/.../pinout-quality