This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:有关如何选择 TW 参数的指南行

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/757528/sn74lv123a-the-guide-line-for-how-to-choose-the-parameter-for-the-tw

器件型号:SN74LV123A

大家好、

您是否有用户指南介绍了如何在我修复 TW 值时选择 K、RT 和 CT 值?

那么、对于相同的 TW、我应该使用更大的电容还是更大的电阻器?

是否建议将 K 设置为1?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lacey:

    K 不能置位-它是单稳态多谐振荡器运行过程中非线性的副产品。  您首先选择一个电容器来设置 K 值(数据表中的图2)、然后可以使用以下公式轻松地根据所需的脉冲宽度计算所需的电阻:

    TW = K*R*C

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:
    非常感谢您的回复!
    因此、我想知道如何在修复 TW 时选择最佳的 K R C 参数组合。
    例如、对于 TW-1ms、我需要选择 R=1k、C=1uF 或 R=10k、C=0.1uF。
    那么、我想知道我们如何决定根据某些应用选择更大的电阻器或更大的电容器?
    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:
    只要您的计算正确、该值就不重要。 我们始终建议使用单稳态多谐振荡器进行原型设计、从而调整应用的脉宽。

    比所选电容器值更重要的是您选择的电容器的_type_. 电阻器通常在整个温度范围内变化不会太大、您可以获得0.1%精度的电阻器相对便宜。 另一方面,电容器会随温度的变化而变化很大,而且对于标称值的制造容差,20%或以上的情况并不少见--而且非常精确和对温度不敏感的电容器可能很昂贵。 如果您想了解更多信息、我建议联系电容器制造商。

    简单的事实是、单稳多谐振荡器本质上并不是所有这些都是准确的。 如果您的客户希望获得极其精确的1ms 脉冲、我建议您选择另一种方法(微控制器+晶体振荡器)。 但是、如果它们在~1ms 内正常工作、则单稳多谐振荡器是一个不错的选择。