This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:环回

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/757527/txb0106-loop-back

器件型号:TXB0106

您好!

我在 A1 (1v8)上生成信号 实现环路(B1和 B2已连接(3V3)) 并尝试读取 A2 (1v8)上的信号

我无法读取值,有人有解释吗?

谢谢

销杆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了实现双向通信、TXB 故意使输出驱动器变弱、以便其他器件可以覆盖信号电平。

    这意味着 TXB 太弱、无法驱动其自己的输入之一。 TXB I/O 必须始终直接连接到 CMOS 输入或输出。