Other Parts Discussed in Thread: TXB0108
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/757273/txb0108-propagation-delay-time
器件型号:TXB0108尊敬的先生/女士
我的客户希望在信号速度为1.2V 至3.6V、频率为50MHz 的环境中使用 TXB0108。 但他在数据表中未找到以下参数。
请帮助确认 TXB0108 H 到 L/LTO H 的传播延迟时间数据(最小值、典型值、最大值)。
请告诉我这些参数吗?
此致、
黄上