This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC74A:有关 SN74LVC74A 的 Q0状态的问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC74A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/757297/sn74lvc74a-question-about-q0-state-of-sn74lvc74a

器件型号:SN74LVC74A

大家好、

  我的客户正在使用 SN74LVC74A 器件。 如果它们首先使用 PRE=H 和 CLR=H、那么输出是什么(Q0、~Q0)? 换言之、每次上电时、什么会影响 Q0状态? Q0状态是否每次都相同? 非常感谢!

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhenquan、

    您正在寻找的答案可在此处找到:

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。