This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC14A:Θjc μ V

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/757240/sn74lvc14a-jc

器件型号:SN74LVC14A

尊敬的技术支持团队:

您能否为 SN74LVCC4245APWR 显示 μ Θjc?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、
    我们将提交申请、以获取该器件的热性能。 我需要提前告诉您、我们将在美国的两个主要假期前来、因此通常的2周热性能周转时间可能会接近3周或4周。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、
    抱歉、如果我错误地删除了您的其他帖子-如果您需要其他器件的热性能、请在此告知我、我也会提交该帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emrys Maier、

    感谢你的答复。

    我的帖子似乎已删除。
    e2e.ti.com/.../757241

    可以在这篇文章中回复 Θjc SN74LVCC4245APWR 和 SN74LVC14APWR。

    此致、
    TTD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    是的、我认为另一个帖子是意外的双帖子、我删除了它。  抱歉!

    我将放入这两个器件、并在收到热编号后立即返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、
    您今天看起来很幸运。 这两个器件似乎都已提交热性能申请、数据表尚未更新。

    SN74LVCC4245APWR:Result Theta JC、TOP = 26.3
    SN74LVC14APWR:Result Theta JC,TOP = 70.9