Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, SN74LVC244A
主题中讨论的其他器件:TXS0108E、 SN74LVC244A
大家好、
我有一些 TTL 5V 信号、我想将它们连接到 Kintex 7评估板的 FMC 连接器(提供 LVTTL 3.3V 或 LVCMOS 15/18/25/33)。
我有:
3个输入引脚 TTL 5V -> LVTTL/LVCMOS 3.3V
3个 I/O 引脚 TTL 5V <-> LVTTL/LVCMOS 3.3V
基本上、我需要一个双向电平电压转换器(至少对于三个 I/O 引脚)、该转换器可以将 TTL5V 转换为 LVTTL/LVCMOS、因此我不会对 Kintex 7电路板的输入引脚进行过功率。
我找不到解决方案来实现这一目的。
你有什么建议吗?
非常感谢、
Thibult