This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC174:采用宽体(5.3mm 宽)封装

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/756839/sn74hc174-on-a-wide-body-5-3mm-wide-package

器件型号:SN74HC174

您好!

我正在寻找一个在宽体上具有清零功能的74hc174六路 D 型触发器。 (SOIC-W,5.3mm 宽)封装。  

但到目前为止、我只能找到4mm 宽的标准 SOIC。

你们是否知道另一个具有宽体尺寸的产品编号?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、GUI、

    我认为您要寻找的封装是 NS 封装。 查看此器件型号:SN74HC174NSR。