This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:关于 TXS0102 A 端口和 B 端口 I2C 寄生电容

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/756825/txs0102-about-txs0102-a-port-and-b-port-i2c-parasitic-capacitance

器件型号:TXS0102

您好 TI

我对 TXS0102的 A 端口和 B 端口 I2C 寄生电容有疑问。

我使用 TXS0102来分离两种电平电压、但我担心 I2C 总线的长度很长。

使用 TXS0102 IC 时、如何计算 I2C 总线寄生电容?

此致

James

James_Zhang@wistron.com

TXS0102 A 端口和 B 端口 I2C 寄生电容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第6.5节规定了 I/O 电容。 10pF 可能无关紧要。

    如果您担心总线电容、请考虑使用一些 有源 μ I²C 缓冲器、例如 TCA980x。