This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G373:默认输出状态未定义...器件是否仍处于推挽模式?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/756678/sn74lvc1g373-default-output-state-is-undefined-is-the-device-still-in-push-pull-mode

器件型号:SN74LVC1G373

您好!

当该锁存 IC 处于未定义状态(我发现它通常处于高电平)时、器件是否仍处于推挽运行状态?  我想尝试通过在器件的输出上添加一个弱上拉来定义未定义状态、以确保它在启动时始终处于高电平、但如果器件在启动时仍处于推挽模式、这将不会有用。

如果能在这方面提供任何帮助,将不胜感激。

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    "未定义"表示我们不知道输出处于什么状态。 它可能会驱动高电平、也可能会驱动低电平。 如果不通过计时数据、肯定不知道这是什么好方法。 除非 OE\引脚取消置位(驱动为高电平)、否则输出为推挽式并将驱动、在这种情况下、输出将为高阻抗。 如果输出为高阻抗、则内部锁存器在启动时仍将具有未知输出、但至少您可以使用上拉电阻器将输出强制为高电平。 这一切取决于您的系统设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢快速响应的 Emrys!