This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CY54FCT273AT 八路 D 触发器 MIL STD 883 B

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CY54FCT273T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/754441/cy54fct273at-octal-d-flip-flop-mil-std-883-b

主题中讨论的其他器件:CY54FCT273T

您好!

我知道、CYFCT 系列通常通过以下给定链接提供 MIL-STD 833 B 类合规性。

http://www.ti.com/lit/ug/sccu001/sccu001.pdf

我想知道 CY54FCT273T CDIP20–可订购器件型号5962-9221503MRA。

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cy54fct273t.pdf 

               这是军用级 MIL-STD 883 B 类屏蔽组件吗?

 IDT 的替代产品参考使 IDT54FCT273ATDB 识别为符合 MIL-STD-883 B 类标准的军用产品

谢谢、此致、

苏布拉马尼亚姆

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    苏布拉马尼亚姆
    您参考的 DSCC 器件型号为5962-9221503MRA、符合883标准。
    MRA 中的 M 代表这一情况。
    您可以参考我们的器件编号文档第9页。 http://www.ti.com/lit/sboa142
    您可以在我们的航天与国防门户 网站 www.ti.com/.../technical-documents.html 上找到该工具
    您还可以参考此器件的 DSCC DLA 图。

    如果您的问题得到解答、请单击"我的问题已解决"。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wade、

    感谢您分享引用 MIL-STD-883合规性的参考资料。

    我们想详细说明"供应商自我认证???" 参考链接中找到。
    http://www.ti.com/lit/sboa142
    在其他链接中、我进一步认识到 QML Q 类和 V 类具有 MIL-PRF-38535的合格证书。
    我们的客户希望获得所选组件的 MIL-STD-883 B 类合规证书。

    谢谢、此致、
    苏布拉马尼亚姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wade、

    感谢您分享引用 MIL-STD-883合规性的参考资料。

    我们想详细说明"供应商自我认证???" 参考链接中找到。
    http://www.ti.com/lit/sboa142
    在其他链接中、我进一步认识到 QML Q 类和 V 类具有 MIL-PRF-38535的合格证书。
    我们的客户希望获得所选组件的 MIL-STD-883 B 类合规证书。

    谢谢、此致、
    苏布拉马尼亚姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    苏布拉马尼亚姆
    5962-9221503MRA 不完全符合 MIL-STD-883 B 类标准。它符合 MIL-PRF-38535 QML Q 类标准。对于 QML 产品、某些 MIL-STD-883 B 类屏幕已根据 MIL-PRF-38535的允许进行更改或删除。 这些被称为过程优化。 例如、5962-9221503MRA 没有温度循环、离心、老化或-55°C 电气筛选。 如需更多信息、请参阅 www.ti.com/lit/SBOA141上的"QML 工艺优化"。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水