This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245-EP:TTL 逻辑

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/752114/sn74lvc8t245-ep-ttl-logic

器件型号:SN74LVC8T245-EP

我有一个器件应用、在该应用中、我采用 TTL 逻辑并将其转换为 FPGA 逻辑电平。 TTL 为5V 逻辑、定义为具有以下参数:

高输出= 2.7V - 5V

低输出= 0V - 0.5V

高输入= 2V - 5V

低输入= 0V - 0.8V

该器件可由不同的电源电压供电运行、根据电源电压、它会将不同的电压输入视为高电平。 通过查看数据表可以看出、当您使用3.3V 电压为器件供电时、它具有与上述输入相同的较低阈值、但未列出最大输入。 当您使用5V 电源为其供电时、不能保证我的 TTL 信号能够准确地传输。  绝对最大值表显示它可以承受6V 的输入电压。

假设这样:我能否使用3.3V 电压为器件供电并在输入引脚上放置5V 逻辑、从而使芯片正常运行?

我假设情况是这样、因为为什么这个芯片不能处理 TTL。 但我希望我的系统能够第一次正常工作。  

~奥斯汀

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奥斯汀
    该器件具有2个电源、可处理与不同电源轨之间的电压转换。
    VCCA 用于 A 总线、VCCB 用于 B 总线。

    FPGA 逻辑电平是多少? 3.3、2.5、1.8、1.5、1.2V?

    您是否需要-EP 器件? 如果没有、则可能有翻译设备可供选择。

    绝对最大值表指示电压输入 VI 可以是-0.5V 至6.5V 范围内的任意值、与 VCCx 设置无关。 这使您能够"过驱"高于 VIH 电平的输入、而不会对器件造成应力或损坏。

    此应用手册可能对某些人有所帮助、即使它有点旧:
    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    如果您要从5V TTL 转换到3.3V CMOS、则不需要双轨转换器。 您只需使用3.3V 器件、只要该器件能够承受5V 输入电压即可。 绝对最大 Vi 必须高于输入端的最大电压。 尽管您没有描述您的系统是需要收发器还是数据只是一个方向。 因此、这是您搜索选择合适器件时的一个因素。

    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Wade 的回复、

    我的 FPGA 上的输入为3.3V、无法达到5V。  

    我有5V TTL 逻辑输入、我希望将其转换为3.3V、以便我的 FPGA 能够读取它们。 我不需要在我使用的这些电平转换器中的任何一个上切换方向。 目前、我在两侧都使用3.3V 电压为器件供电、并希望确保其按预期运行。 如前所述、当为 A 侧提供5V 高电压时、不符合 TTL 逻辑电平、但为其提供3.3V 电压时、会将5V 逻辑置于由3.3V 电源供电的器件上。 我知道它在器件的绝对最大额定值范围内、但这些额定值并不能保证系统正常运行。

    我不记得 EP 在这些器件上代表什么。 如果是扩展温度、我需要它。  

    ~奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奥斯汀
    很抱歉耽误你的时间。
    对于该器件、将满足 VIH/VIL 电平、并且仍处于建议的工作条件内。
    例如、TTL 器件的 VOH 范围为2.7至5V。 8T245在3.3V 时的 VIH 最小为2V、未列出最大值。 因此、它可以在绝对最大 vi 条件下运行。 VIL 条件也完全在范围内。

    以这种方式使用它不会是问题。

    在这种情况下、"EP"代表增强型产品。 这些产品具有最低限度的受控基线、大多数产品具有某种温度扩展。
    如需了解更多相关信息、请访问 :www.ti.com/.../technical-documents.html
    本文档具体介绍了更多内容: http://www.ti.com/lit/SGZT005

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水