This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LS74A:验证生产日期代码和批号

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/752775/sn54ls74a-verification-of-date-code-and-batch-number

器件型号:SN54LS74A

我们最近购买了 SN54LSXX (74、00、07、629等) IC。 它们在运行时出现故障。 IC 看起来与之前购买的 IC 不同。 我认为它们是重复的。 我有这些 IC 的照片。 请告诉我、如何确认这些 IC 是重复的或原始的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VijayaBhaskar、
    有人将通过电子邮件与您联系以讨论此问题。

    请单击此选项已解决我的问题。

    如果需要跟进、只需回复此同一帖子、它将重新打开。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有人与我联系。 当 TI 组件重复使用时、这是一个大问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijaya、

    我将再次检查并让其他人与您联系。  遗憾的是、如果您未使用 TI 授权供应商、我们可能无法提供太多帮助。

    我将跟进您的联系。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭此帖子。 我相信有人通过电子邮件与您联系。
    此致、
    涉水