This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G373:预期静态电流?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/756683/sn74lvc1g373-expected-quiescent-current

器件型号:SN74LVC1G373

您好!

我在以下条件下使用此部件:

  • OE 接地
  • LE 连接到比较器的输出信号
  • D 连接到 VBAT
  • VBAT = 3.7V

比较器的输出也会进行低通滤波、以防止噪声意外启用锁存。  根据 ICC 的数据表规格、最大值为10uA、我期望器件"什么也不做"时测量的 IQ 接近10uA、但我在室温下测量的 IQ 接近1uA。  我知道极端温度会导致这种情况显著上升、这涵盖了1.65至5.5V VCC 的宽电压范围。  但是、我只想确认我正在正确读取此数据表。

任何建议都将非常有帮助。

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael 欢迎参加论坛!

    LVC 器件在静态运行期间使用小于1uA 的电流非常常见、并且在整个温度范围内使用的电流也不会太多、但数据表规格通常会在这方面留出大量余量、因为除温度摆幅外、d/s 还必须考虑所有可能的过程变化。

    我应该注意的是、将一个典型的低通滤波器(RC)连接到一个 CMOS 器件的输入会导致大问题(过流、振荡、有可能损坏逻辑器件)。  有关此主题的常见问题解答、请访问: