This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:如何在 MDIO/MDC 中使用上拉电阻器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/756480/lsf0102-how-should-pull-up-resistor-be-used-in-mdio-mdc

器件型号:LSF0102

你好  

我将 LSF0102用于 MDC/MDIO。

我正在使用 Marvell PHY 88E1545 (1.8V MDC/MDIO),数据表建议将1.5K 欧姆至10K 欧姆的上拉电阻器

您能不能帮助检查我应该使用多少电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我强烈建议您首先观看有关 LSF 系列转换器的视频系列:

    https://training.ti.com/LogicMinute

    有两个系统因素会影响您的上拉电阻器选择:

    (1)驱动器灌电流

    (2)寄生电容

    其中一个(1)我可以在88E1545数据表中查找(尽管我假设您的 CPU 也是驱动器、因为我在 CPU_MDIO_2.6中看到一个双向符号)。 另一个(2)受总线上的内容以及连接两个器件的布线/导线几何形状的影响。

    当您获得每个通道(双向线路的每一侧)的这两个数字后、您可以使用本视频中的公式来确定所需的上拉电阻器大小: 使用 LSF 系列进行上行转换 (4:16)

    通常、您可以找到适合您的应用的一系列值。