This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4098B-MIL:最小电阻

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/756439/cd4098b-mil-minimum-resistance

器件型号:CD4098B-MIL

CD4098的最小电阻限制为5k 是什么? 为什么不呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    我想这是放电电路灌电流能力的限制。 这个器件的输出只能驱动几毫安-如果你远远低于5k,你可能会遇到无法使计时电容器完全放电的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道这一点、但是74HCT123说的是相同的、现有电路使用的电流小于1k、仍然可以工作。 至少在环境中。 我想使用 RTD 来提供脉宽的温度变化。 环境值为1k。 低温和高温。 它需要六或七个串联电阻、以保证在所有温度下均为5k。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的许多器件都是这种情况(至少在我的领域:标准逻辑和转换)。 我已经看到我们的很多客户使用的器件远远超出了他们的预期工作范围,而且他们多年来一直都很好地工作--但是如果他们问我,我不得不说他们的应用与数据表规格相违背,并且不是由 TI 保证的。