This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:RGMII 电压转换器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245-Q1, SN74AVC8T245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/755381/sn74avc4t245-rgmii-voltage-translator

器件型号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件: SN74AVC8T245-Q1

大家好、

我正在寻找1.8V 至3.3V 和3.3V 至1.8V 的电平转换器。

电平转换器应满足 RGMII 标准。

您可以向我推荐 IC 吗? SN74AVC4T245-Q1是否符合 RGMII 接口? 它需要是汽车级。

谢谢、

Shlomi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    RGMII 具有一组很长的时序标准、我们的器件满足某些和某些不满足这些标准。 因此、我不能说我们有一个可与任何 RGMII 接口配合使用的器件。 您必须向我提供您的系统要求、以便我确切了解您在做什么、因此我可以建议部件。

    SN74AVC4T245-Q1以380Mbps 的速率从1.8V 转换为3.3V。 您需要多高的工作频率? 您还有其他哪些有关计时的绝对要求?

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    380Mbps 良好、但3.3V 至1.8V 范围内为200Mbps、由于 RGMII 是双向接口、因此这可能还不够。 我谈论的是125MHz DDR CLK +数据、因此它的传输速率为250Mbps。

    我不知道转换速率,如果 DDR 意味着125MHz (而200Mbps 的转换器性能良好),或者我需要更快的转换速率。 我想也应该考虑上升和下降时间。

    谢谢、

    Shlomi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    我们有 SN74AVC8T245-Q1、可以进行真正的高速转换。 这是我们最快的转换器之一。 您可以查看此器件的数据表、并确认它是否适用于您的接口。

    谢谢!
    卡兰