This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:如果 A 在上电后始终处于高电平、并且 B 在上电后可能处于高电平或低电平、但 A 和 B 绝不会出现在边沿。 A 和 B 的电平是多少?

Guru**** 2956830 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/755794/txs0108e-if-a-is-always-at-a-high-level-after-power-on-and-b-may-be-high-or-low-after-power-on-but-a-and-b-never-appear-at-the-edge-what-is-the-level-of-a-and-b

器件型号:TXS0108E

尊敬的工程师:

Txs0108e 是一款双向电平转换芯片。

我们从数据手册中得知、芯片由边沿触发。

如果 A 在上电后始终处于高电平、并且 B 在上电后可能处于高电平或低电平、但 A 和 B 绝不会出现在边沿。 A 和 B 的电平是多少?

谢谢!

BRS

埃尔萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa、
    我不理解你的问题。

    您已经说过 Ax 和 Bx 都被驱动到特定的电压、但随后您询问 A 和 B 的电平是多少... 它们是您强制它们达到的级别。

    此外、TXS0108E 不是边沿触发的-它是电平触发的。 请注意建议运行条件表中的 V_IH 和 V_IL 规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TXS 上拉电阻器、因此、如果任何通道未在 A 侧或 B 侧驱动、它将处于高电平。 (如果 A 或 B 被外部器件驱动为低电平、A 和 B 都将为低电平。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    感谢您的回答。 我的问题已得到解决。
    要添加问题:
    我知道 TXS0108E 具有带宽要求。 如果我在端口 A 上输入的脉冲宽度小于规格中给出的宽度(例如小于16.7纳秒)、端口 B 将输出什么?

    非常感谢!

    BRS
    埃尔萨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa、
    我们不保证在超出数据表规格的情况下运行。

    这意味着我们不会在这些条件下进行测试、因此我无法肯定地告诉您会发生什么情况。

    事实上、大多数器件将继续在超出数据表规格的情况下运行-我们的一些客户会在这些条件下运行。 TXS0108E 的运行速度可能比规定的要快得多、也可能不会。 我建议选择一个特定于系统所需条件下运行的器件、而不是让运行保持在偶然的状态。

    另外-如果您的问题得到解决,请单击绿色按钮:)