This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC245A:TJ 规格

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC245A, SN74LV14A, SN74LV244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/756185/sn74lvc245a-tj-specificaton

器件型号:SN74LVC245A
主题中讨论的其他器件: SN74LV14A、 SN74LV244A

尊敬的技术支持团队:

我对 LVC 系列有一些问题。

① μ A

您能告诉我 SN74LVC245A 和 SN74LV14A 的 TJ 规格吗?

SN74LV244A 具有 Tj (-65~150℃)、但这些没有 Tj。

② μ A

您是否有有关逻辑的 TJ 列表?

我想  ℃所有逻辑都是 Tjmax=150 μ A 吗?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    请参阅以下涵盖此主题的常见问题解答、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    此信息位于我们的常见问题解答帖子之一:

      

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。