This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G14:SN74AHCT1G14DCKR Tjmax (℃)和 θJC (℃Ω/W)

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/752019/sn74ahct1g14-sn74ahct1g14dckr-tjmax-and-jc-w

器件型号:SN74AHCT1G14

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

您能否为  我们分享 SN74AHCT1G14DCKR Tjmax (℃)和 θJC (℃μ V/W)?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、您好!

    我可以提交一份请求,要求为该器件创建热性能以获得 θJC μ W (℃μ W/W) --通常需要两周的时间才能获得结果。

    对于 Tjmax、请参阅我们关于以下主题的常见问题解答:

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    我今天收到了您所需的热性能:

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。