This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:无法对使用 TXS0108E-Q1的 SPI 闪存进行编程

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/754305/txs0108e-q1-using-txs0108e-q1-spi-flash-cannot-be-programmed

器件型号:TXS0108E-Q1

你(们)好  

我使用 TXS0108E-Q1作为电平转换器和对 SPI 闪存进行编程的开关。 但处理器未检测到从闪存。 请查找以下原理图。 闪存用于 ISP。 同一 SPI 上还有一个类似的转换器。 我们在3V3侧探测、但未获得任何结果。 在某些电路板/IC 中会出现此问题。

SPI 频率范围为512KHz 至8MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于您说3.3V 侧没有输出、因此请在 OE 引脚上探测信号。 引脚是否被正确驱动为高电平? 您还能提供输入和输出的示波器截图吗?

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohith、
    现在、我要将该线程标记为已解析。 如果此问题未得到解决、只需使用 Karan 请求的信息回复主题、我们将尽力提供帮助。

    谢谢!