This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T157:调查与 SN74AUP1T157功能相同、但在引脚4和引脚6之间进行交换

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/755620/sn74aup1t157-survey-same-function-as-sn74aup1t157-but-swap-between-pin-4-and-pin-6

器件型号:SN74AUP1T157

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

如标题所示、TI 的解决方案是否 具有与 SN74AUP1T157相同的功能 、但在引脚4和引脚6之间进行引脚交换?

我们还需要 Ioff 函数。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LIN、

    您是否在 PCB 设计中犯了错误? 查找 IC 所需的引脚排列需要付出大量努力。

    此致、
    Harish KS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成
    不、恐怕我们的产品系列中没有类似的器件。 引脚排列相对标准化--我们唯一希望的区别是控制引脚被反转。