This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4017B:CD4017B 3.3V 电源的电压阈值

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4017B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/755599/cd4017b-voltage-threshold-for-cd4017b-3-3v-supply

器件型号:CD4017B

尊敬的先生/女士:

如果我们为 CD4017B 提供3.3V 电压、那么输入高电压和低电压(VIL、VIH)的阈值是多少?

数据表提供了5、10、15V 电源的数据、但没有3.3V 数据。

我只想确认、对于高电平、它是70%电源电压、对于低电平、它是30%电源电压。

谢谢。

此致、

Kane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kane、
    是的、这些值适用于 CD4017B 的 VIH/VIL。