This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7407:SN7407的工业级等效器件型号。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN7407

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/755529/sn7407-industrial-grade-equivalent-part-number-for-sn7407

器件型号:SN7407

您好!

正在寻找与 SN7407类似的集电极开路输出驱动器。 SN7407不适用于工业温度等级。 请为 SN7407提供工业级等效器件型号。

谢谢、此致

Sushant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sushant、
    SN7407由于其老化(这是最早创建的逻辑器件之一)、因此不太可能转换为工业温度。 还有其他具有类似功能的驱动程序-例如 ULN2003或 TPL7407。 我不直接支持这些器件、但我相信这些器件具有汽车和工业版本。