This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS74A:如何测量电流值

Guru**** 2586665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/754721/sn74ls74a-how-to-measure-the-current-value

器件型号:SN74LS74A

大家好、

我想知道如何测量数据表上的电流值。

当 Vcc = MAX 且 Vi = 2.7V 时、IIH 的 CLK 值被描述为 MAX 20uA。

请告诉我更详细的条件和测量方法。

TI 如何在运输测试中进行测量?

此外、您能否为我提供25°C 时的分布图和75°C 时的分布图?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否遇到了器件输入泄漏的问题?

    正如您所列出的、I_IH 的测试条件为 VCC = MAX (5.25V)和 V_I = 2.7V。 2.7V 的直流电压源施加到受测输入端、该电压源将提供一些电流、由电源/测试仪在内部测量。

    在运输之前、对每个单元的输入泄漏进行测试。

    我们没有适用于该器件的输入泄漏分布数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maier-San、

    我的℃指出、70 μ A 时的电流变化很大。

    是否可以理解 Vi 测量输入到 CLK 引脚时的电流?

    我试图进行测量,因为我借用了一个 IC,它实际上是客户的问题。

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ohno-San、
    您只需要一个温度室和一个能够准确测量输入泄漏的电源。

    需要连接电源和接地引脚-所有其他引脚保持断开状态。