大家好、
我的客户正在使用我们的 SN74LVC1G74、现在他们有两个问题需要了解、您可以在这方面提供帮助吗、谢谢!
客户想知道 PRE、CLR 和 CLK 何时都处于高电平(这些引脚上继续保持高电压)、那么 SN74LVC1G74的工作状态应该是什么? 或者 Q 和/Q 应该是什么? SN74LVC1G74是否会在未定状态下工作?
第二个问题:在我们的数据表中、"输入转换上升或下降速率"具有最大值、如下所示:
那么、问题是、如果输入转换上升或下降速率无法满足上述特定(非常慢的下降速率)、那么会发生什么情况?
此致、
Sulyn