This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:使能引脚控制

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/755380/lsf0102-enable-pin-control

器件型号:LSF0102

您好!

对于 LSF0102器件、是否可以从外部开漏缓冲器控制 EN 引脚(达到逻辑高电平和低电平)、而不是将其连接到 VREFB 引脚?

我计划将其用于 I2C 开漏应用。 我还提供了附件、其中提供了有关此器件使用情况的更多详细信息。 请访问 suggest.e2e.ti.com/.../TI_5F00_LSF0102_5F00_10DEC.pptx

此致、

Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mani、

    通过从 EN 上断开 Vref_B、MOSFET 的栅极将不再被适当偏置-相反、它们将被上拉至3.3V、这将导致转换电压为~2.5V。

    我建议坚持使用 TI 建议的电路。