This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4050:由于规格不匹配而引起的使用问题。 和测量结果

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/754454/cd74hc4050-the-usage-question-due-to-mismatch-of-spec-and-measurement-result

器件型号:CD74HC4050

大家好:

 我的设计中使用的是 CD74HC4050。

当我测量 CD74HC4050 VIL (VCC:3.3V)时。

我找到了以下内容:

1.4V 以下的输入电压、  CD74HC4050 输出0V (图1)

1.415V  至1.425V 之间的输入电压、  CD74HC4050 输出不稳定波形 (图2)

我的问题是:

1.从数据表中,没有在 VCC 3.3V 下运行的 VIL 值(最大值),我可以使用 插值方法来获取该值吗?

2.如果我使用 内插方法、计算出的 VIL (max)约为0.93V。 该值与我的测量结果1.4V 相差很大,为什么??

3、规格 提到此器件具有高抗噪性:VCC =5V 时、NIH:VCC 的30%为零:30%。 这意味着什么?  这意味着 CD74HC4050具有施密特触发缓冲器或??

谢谢

Jimmy

图1.

图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件没有施密特触发输入。 我相信您会误解 VIL 的含义。 以下是常见问题解答、其中介绍了数据表中的 VIH 和 VIL 规格。

    [常见问题解答]为什么我的器件不在 VIH 或 VIL 下开关?

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    根据我的理解、无论我选择哪种 CD74HC4050进行实验、VIL (最大值)都是如此。

    如果我控制输入电压低于 VIL (max)、我可以确保 CD74HC4050输出低电平。

    我有点好奇 、我测量了大约5个样本、开关电压范围都在1.41~1.43V 之间。

    开关电压与数量的分布是什么?  

    您能否帮助解释规范中提到的以下项目的含义。 ?   

    3、规格 提到此器件具有高抗噪性:VCC =5V 时、NIH:VCC 的30%为零:30%。 这意味着什么(因为4050设计中没有施密特触发器)?  

    谢谢。

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    只需确认、CMOS 器件不会在 VIL 和 VIH 下切换。 它们在 VCC/2的阈值电压下切换。

    如果您在 Vcc = 4.5V 和 Vcc = 2V 时线性插值数据表中的 VIL (max)值、则该器件在3.3V 时的 VIL (max)约为94V。

    因此、保持在.94V 以下将确认信号是有保证的低电平。  

    至于1.4V ~ 1.43V 的开关、似乎很好、因为正如我在上一个响应中给出的常见问题解答帖子中所述、器件应在大约 Vcc/2的条件下进行开关。  

    它还提到、由于大量电流消耗和对器件造成的损坏、您永远不应该在该区域工作。

    至于零和 NIH 规格、它们基本上是 VIH 和 VIL 最小和最大区域。 如果您查找噪声容限、您可以在此处了解有关它们的更多信息:

    谢谢!

    卡兰