This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH2T45:此器件是否支持 SFP+模块的热插拔?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH2T45, SN74AVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/753577/sn74avch2t45-does-this-device-support-the-hot-plug-of-sfp-module

器件型号:SN74AVCH2T45
主题中讨论的其他器件: SN74AVC2T45

大家好

我们打算使用 SN74AVCH2T45 将 SFP+模块(例如 RX 速率、TX 禁用)的信号从1.8V 转换为3.3V,3.3V 侧将连接到 SFP+。  

因此, SFP+模块的热插拔是否会损坏 SN74AVCH2T45?  P.S. SN74AVCH2T45的 VCC 在整个过程中不会断电。

希望您能回答

谢谢你

该设备是否支持SFP μ 模块的热插拔 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、欢迎参加论坛!

    "热插拔是否会损坏此器件"的问题实际上是"热插拔发生时会发生什么情况?"

    如果不了解您的系统、我无法轻松回答第二个问题。 例如、您是否希望对连接器进行 ESD 冲击? (即用户是否会触摸连接器?) 如果是、则很有可能损坏逻辑器件。

    您的系统是否设计为先接地、连接 VCC 和_finally 数字 I/O 线路?
    当进行连接时、任何一条 I/O 线路上的电压将是多少?
    假设一条线路从错误的电压开始、我们可以预期会出现瞬态、其中 SN74AVCH2T45必须为线路电容充电-因此我们需要知道负载电容。

    如果您能详细说明 SN74AVCH2T45将要承受的信号类型、那么我可以让您了解一下它在这种情况下的可靠性。 根据提供的信息、我真的无能为力。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我绘制了一个图来指示相关系统。 SFF-8431的表中显示了需要转换的信号  

    对于您的问题,

    人们是否会触摸连接器? ------ 在上图中,人们不会触摸连接器,但会触摸模块。 但是,需要佩戴防静电手套

    您的系统是否设计为先接地、连接 VCC 和_finally 数字 I/O 线路? ------  是的

    当进行连接时、任何一条 I/O 线路上的电压将是多少? ---- 我没有明白这一点。  上面的图能解释一下这个问题吗?

    我们需要知道负载电容---  很抱歉,我真的不知道

    如果您需要更多其他信息,请告诉我

    谢谢!

    相关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供所有信息。

    我看不到系统热插拔有任何危险。

    我应该注意的是、总线保持 I/O 电路在4.7k Ω 上拉或下拉电阻器上不能正常工作。 由于总线保持电路始终在线路上提供有效状态、因此应移除上拉或下拉电阻器。 另一种选择是切换到非总线保持版本的器件、例如 SN74AVC2T45。