This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT32:确认封装正确

Guru**** 2585725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/754733/sn74hct32-confirm-correct-packaging

器件型号:SN74HCT32

从下图中删除

是正确的 PN SN74HCT32D 还是 SN74HCT32NSR?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kelly、
    我建议测量主体尺寸(仅塑料)以确定正确的封装。

    D 为3.9 x 8.65毫米

    NS 为5.3 x 10.2mm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

      明白了。

      非常感谢。

    BR

    Kelly