This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:IO 引脚最大电流?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/754449/txb0108-io-pins-maximum-current

器件型号:TXB0108

TXB0108 IO 引脚可提供的最大电流是多少? 我将此电平转换器用于 FPGA (3.3V)和微控制器(5V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们对 TXB 器件进行评级、以便能够提供20uA 的电流。 下面是一个常见问题解答、其中介绍了我们的自动双向转换器系列的差异。

    e2e.ti.com/.../719537

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TX0108的数据表中提到20uA 电流的地方是什么? 第6页的测试条件下(所附图片中的红色边框区域)是否是每个 IO 的源电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、正确。 如您所见、该器件在20uA 下进行了测试、结果为0.4V VOL。 如果您尝试从器件驱动更高的电流、则会导致 VOL 增大。

    谢谢!
    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的关注、您有任何有关如何阅读逻辑 IC 数据表、尤其是电平转换器的指南
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Farhan、

    您可以参阅此应用手册 www.ti.com/.../szza036c.pdf。

    论坛页面右侧还有许多常见问题解答帖子、您可以通过这些帖子查看客户在使用我们的器件时遇到的常见问题。

    e2e.ti.com/.../151

    谢谢!
    卡兰