This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TXS0104E-Q1:当 VCCA 连接到3.3V &amp 时不工作;VCCB 连接到+5V、GND comman

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E-Q1, PCF8575, LM1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/754506/linux-txs0104e-q1-not-work-when-vcca-connected-to-3-3v-vccb-connected-to-5v-gnd-comman

器件型号:TXS0104E-Q1
主题中讨论的其他器件: PCF8575LM1117

工具/软件:Linux

我将 TXS0104E-Q1用于 I2C 线路、请检查以下连接以供参考。

我需要连接两个 I2C 器件1。 PCF8575 (电源电压+5V)  SI7006 (电源电压+3.3V)

1.PCF8575

当我连接具有3.3V 的单独电源 A 和具有5V 和接地的电源 B 时,常见 结果:无法读取 PCF8575


当我将源 A 与3.3V 连接,将源 B 与3.3V 连接并接地时,常见 结果是:读取成功


当我使用相同的输入源进行连接时,意味着5V 的直流适配器连接到 VCCB,并借助 LM1117 3.3V 连接到 VCCA ,结果:无法读取 PCF8575。


SI7006

当我将源 A 与3.3V 连接,将源 B 与3.3V 连接并接地时,常见 结果是:读取成功。


当我使用相同的输入源进行连接时,意味着 LM1117的3.3V 输出连接到 VCCB 和 VCCA  结果:无法读取 SI7006。


在上面的实验之后、结论是 TXS0104E-Q1只在应用单独的源时有效、即 VCCA=VCCB=3.3V

请帮助我使用相同电源(GND 公共)的 VCCA=3.3V 和 VCCB =5V

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、欢迎参加论坛!
    TXS0104E-Q1可用于全球许多具有不同电源电压的系统、而不会出现任何问题。 我可以毫无疑问地说、当电源设置为数据表中的任何有效值时、它的功能正常。 A 端口1.65V 至3.6V、B 端口2.3V 至5.5V;端口(VCCA≤VCCB)

    我认为您的系统中存在通信问题,我们需要获得更多信息来确定问题是什么。

    您能否提供有关您的电路的一些详细信息?

    (1) TXS0104E-Q1如何连接到这些器件? 它们是否都位于同一电路板上? 总线上是否还有其他器件?
    *这个问题是为了帮助我确定转换器的电感/电容负载。 大于70pF 可能会导致通信问题。

    (2)在测试通信时、输入电压、数据速率和数据流方向是什么?
    *在每种情况下、如果您可以为至少一个通道提供输入和输出的示波器快照、这样我们就可以看到信号发生了什么。

    (3)是否有任何外部上拉或下拉电阻器(或其他元件)连接到通信线路? 这些也可以内置到连接到 TXS0104E-Q1的器件中。